This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569A:TLV62569AP 替换为 TLV62569A、PG/NC 引脚问题

Guru**** 2516920 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064426/tlv62569a-replacement-tlv62569ap-to-tlv62569a-pg-nc-pin-question

器件型号:TLV62569A

如果因未更改外部电路而将 TLV62569AP 替换为 TLV62569A、NC 引脚是否保持连接 Vout (3.3V)上拉电阻、没问题?

数据表中描述了 NC 引脚建议 GND 或悬空、但不想改变电路。

如果 NC 引脚连接 Vout 上拉有任何问题、请告诉我。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    感谢您的提问。

    NC 引脚可通过上拉电阻器直接连接到 GND 或 Vout。  

    如果您需要其他支持、请告诉我。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    如果您没有任何其他问题、我将关闭此主题。

    谢谢你。

    此致、

    Excel