This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2831:开关频率

Guru**** 2586255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065280/lm2831-switching-frequency

器件型号:LM2831

您好、E2E、

根据图29、LM2831Z 具有 3MHz 的开关频率、但建议的电感器仅支持高达100kHz 的频率、这是否起作用?

此外、对于电感器选择、请分享以下公式:
电感值
2.频率
大于负载电流

感谢你的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    如果我们参考推荐电感器的数据表、则电感与频率间的关系图显示、电感在1.6uH 时保持几乎恒定、最高约90MHz。 请参阅下面随附的屏幕截图。   

    您可以使用下面的公式来计算电感器的值。 我建议查看此应用手册以了解有关该应用的更多详细信息。

    https://www.ti.com/lit/an/slva477b/slva477b.pdf?ts=1640625573987&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您对此有其他疑问、请告诉我。

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    您是否有与此主题相关的其他问题? 如果没有其他问题、请点击"已解决"图标以关闭主题。  

    谢谢!

    此致

    Sneha