This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860:某些 LED 不会出现#39;t 亮起

Guru**** 2867000 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LP5860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064989/lp5860-some-leds-doesn-t-light-up

器件型号:LP5860
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

大家好、

我们的客户 使用  SPI 接口构建了 LP5860原型板。 他希望测试原型板、因此我告诉他将 USB2ANY 开发工具的 SPI 端口连接 到 LP5860的相应 SPI 端口。 我还告诉他 将 LP5860的 IFS 引脚连接到 VCC。 当他运行 LP586x GUI 时 、198个 LED 中只有66个亮起、如下图所示。 请参阅随附的矩阵和原理图。  

   e2e.ti.com/.../1500_2D00_AMZ_2D00_0001_2D00_00_5F00_REV_2D00_01_5F00_LED.pdf

GUI 是否能够在此设置中点亮所有 LED? 其他 LED 未亮起的原因可能是什么?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    GUI 能够点亮全部157个 LED。 您能否帮助我们的客户检查是否使用了 Dot_grp_SEL 寄存器以及 PWM_BRI 寄存器是否正确配置?  

    此致、

    Aaron Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我尚未配置提到的寄存器。 您能 不能为您提供使用评估软件测试所有 LED 的说明? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reddy、  

    SPI 通信对我来说看起来很好。 请将所有 PWM_BRI 寄存器设置为0xFF 并查看是否所有 LED 均已打开。 此外、请将 LP5860EVM 用户指南中的第3.3节 LED 控制页面 作为配置这些寄存器的替代方法。  

    此致、

    Aaron Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已按照上一次答复中所述对寄存器进行了配置。 所有 LED 都亮起。 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reddy、  

    没有道具:)

    此致、

    Aaron Bing