This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:ADC 精度

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065138/bq25895-adc-accuracy

器件型号:BQ25895

您好!

   其数据表第10页中列出的 BQ25895的 ADC 分辨率典型值为20mV。 我的客户希望知道其 ADC 的精度或容差、例如最小值和最大值 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此信息不可用。 充电器本质上是具有复杂状态机和模拟反馈环路的电源、而监测计是使用 ADC 和数字逻辑的微控制器。 BQ25895的电池监控功能是常规充电器之外的一项额外功能。 ADC 读数没有精度规格。 与充电器相比、该监测计可实现更精确的电压、电流和温度测量。

    谢谢、

    宁。