This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:D1位置

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057W
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064696/bq2057w-d1-position

器件型号:BQ2057W

有关 BQ2057W D1位置的问题。
左侧的图是数据表的标准电路。 是否可以将 D1设置在右侧所示的位置?



左图显示了2节电池中使用的实际电路。
右图显示电池电压环绕在 M8体二极管上、我们希望降低充电 IC 电路中的待机电流。


此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kagawa,

    我们建议将 D1置于左侧位置、以防止从电池到输入的反向电流、方法是将其放置在 FET 之后、这可能不会对防止反向电流流动产生影响。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick–San、

    根据您的答案、标准左侧是识别从电池到输入的反向电流和绕回更大、但这是错误的吗?
    此外、是否可以认识到、如果可以通过右侧所示的电路防止反向电流、则没有大问题?



    此致、
    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kagawa,

    请忽略我的第一个帖子、正确的配置是可以的、我们之前已经看到 过:e2e.ti.com/.../battery-drains-when-bq2057-charge-completed

    此致、

    Nick