This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:9A 浪涌电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54620, TPS54521, TPS54821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065321/tps54620-9a-inrush-current

器件型号:TPS54620
主题中讨论的其他器件:TPS54521TPS54821

您好的支持团队、

我们之前已经询问了 TPS54521RHLR 的输出侧浪涌电流。

浪涌电流的峰值约为8.8-9.2A、但当我们询问 TI 对浪涌电流波形的看法(随附)时、有人说在如此短的时间内、不会出现高达10.5A 的问题。

e2e.ti.com/.../2117.TPS54521_5F00_Inrush_5F00_Current.pdf
但是,发现在实际机器中无法正常生成电源的现象。
浪涌电流也约为9A。

由于没有裕度、因此可能是由于变化而出现此问题。
因此、我们正在考虑改用更高端的 TPS54620RGYR (6A 产品)、这是一种引脚兼容的产品。
TPS54620高侧的电流限制值为8A (最小值)-11A (典型值)。
对于该器件、该浪涌电流是否有足够的裕量?

由于其他器件原因、软启动时间无法延长。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    我们的美国团队支持此设备、他们现在正在度假。

    但是、我想首先向您检查 TPS54521无法生成电源的现象是什么。 您有波形吗?  

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K

      对于 TPS54620、在启动期间、如果浪涌电流导致高侧电流限制达到、转换器将逐周期限制电流。 电流限制可最小为8A。 在这种情况下、由于转换器限制了所提供的电流、启动时间将会更大。

    您提到过、如果在浪涌电流为9A 时转换器将电流限制为8A、则可能会发生更长的启动时间。

    实际需要多长时间取决于浪涌电流的持续时间。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K

      如果您有可用的电路板、并且您可以在电路板上进行检查、这将使您确信这是否适用于应用。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的支持团队、
    感谢您的支持。

    输入 EN 后、当 SS 中的输出上升且未达到输出设定值时、进入断续(逐周期)模式。

    我在 TPS54521发生启动故障时附加图像数据
    CH1 (蓝色):输出电压
    CH4 (绿色):输出浪涌电流

    如果 TPS54620的电流限制为8A、我是否应该考虑 TPS54821?

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    Gerold 将对其进行检查、然后很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    如果无法延长软启动时间。 您可以考虑使用 TPS54821、因为 TPS54620电流限制对于浪涌电流而言仍然微不足道。

    谢谢、

    Nancy