This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:插入到带电电电压后的压降

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064190/tps2490-voltage-drop-after-insertion-to-live-voltage

器件型号:TPS2490

您好!  

在我们的应用中、TPS2490连接到 OR-ing 电路的输出。 加电时、输入为24V、一切运行正常。  

但是、一旦插入30V 电源、就会产生浪涌电流、这会导致栅极电压下降、并且仅在~200us 后恢复。  

在这200us 期间、FET 的源极电压降至原始24V 以下、并导致线路下出现问题。 (请参阅随附的范围快照)

这是预期行为吗? 是否可以采取任何措施来避免"hotswap_out"电压下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    欢迎使用 E2E!!! 我们明天会回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    很抱歉耽误你的时间...

    新年快乐!!!

    在 这种24V 至30V 的切换期间、似乎会触发快速跳闸。 放置在 RSNS 两端的 RC 滤波器可能有助于消除这种情况。 然后、控制器将不会在检测电压中看到该尖峰。