This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:IQ 电流非常高

Guru**** 2529060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065393/tps63000-iq-current-is-very-high

器件型号:TPS63000

您好!

我们在其中一个设计中使用 TPS63000IDRCRQ1。

我们通过 3V 电池为该部件供电、在空载时消耗4mA 的电流。

该器件在未施加负载且 EN 引脚拉至低电平时消耗160uA 电流。

根据数据表、这些值应分别为50uA 和1uA、非常低。

 

请告诉我、它会消耗这么多电流、会出现什么问题。

注意:我已经检查 了电路板上的每个组件、没有任何组件 消耗该电流。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 EN 被拉 至 GND 时的功耗、我认为这是由输入的某些元件的泄漏引起的。 您能帮助检查 C5的泄漏电流吗?

    对于无负载的4mA 抑制、您是否在输出已经累积时使用万用表进行了测试?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回答。

    我检查了 C5电流、每次显示1uA。

    [引用 userid="486697" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1065393/TPS63000-IQ 电流-极高/3941979#3941979"]对于无负载4mA 抑制、您是否在输出已经累积时使用万用表进行了测试?

    是的、我正在使用万用表、但4mA 电流不仅用于启动时。 (U2与任何负载断开连接,只有 O/p 电容器可用,并且输入电压为3V 电池电源)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、对于连接到具有1M 电阻器的 VINA 的 PS/SYNC 引脚。 在 FPWM 模式下工作。 因此、功耗将高于静态电流。 这是合理的、您将在没有任何负载的情况下获得4mA 的输入电流。您可以尝试将此引脚连接到 GND、我认为您将获得更小的输入电流。

    您能否与我分享 C5的器件型号、我认为泄漏电流应远高于1uA。 或者、您能否帮助检查是否有任何路径几乎会灌入 100uA 的电流?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C5器件型号为  

    GRM31CR60J157ME11L

    同时,我尝试检查 PS/与 GND 的同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎我找不到有关该电容器泄漏电流的任何信息、您能与我分享一个链接吗?

    当 EN 被下拉时、我仔细检查电流、它在规格范围内。 您是否可以仅使用芯片进行测试?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是链接 murata_03052018_GRM_Series_1-1310166.pdf (mouser.com)"")。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C5的泄漏电流应该高得多1uA、但我没有准确的值。  

    总之、如果您只能使用芯片进行测试、或者逐个移除组件、我想您可以找到 EN 下拉时输入电流如此高的原因

    此致

    TAO