您好!
我们在其中一个设计中使用 TPS63000IDRCRQ1。
我们通过 3V 电池为该部件供电、在空载时消耗4mA 的电流。
该器件在未施加负载且 EN 引脚拉至低电平时消耗160uA 电流。
根据数据表、这些值应分别为50uA 和1uA、非常低。


请告诉我、它会消耗这么多电流、会出现什么问题。
注意:我已经检查 了电路板上的每个组件、没有任何组件 消耗该电流。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在其中一个设计中使用 TPS63000IDRCRQ1。
我们通过 3V 电池为该部件供电、在空载时消耗4mA 的电流。
该器件在未施加负载且 EN 引脚拉至低电平时消耗160uA 电流。
根据数据表、这些值应分别为50uA 和1uA、非常低。


请告诉我、它会消耗这么多电流、会出现什么问题。
注意:我已经检查 了电路板上的每个组件、没有任何组件 消耗该电流。
您好,
感谢您的回答。
我检查了 C5电流、每次显示1uA。
[引用 userid="486697" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1065393/TPS63000-IQ 电流-极高/3941979#3941979"]对于无负载4mA 抑制、您是否在输出已经累积时使用万用表进行了测试?是的、我正在使用万用表、但4mA 电流不仅用于启动时。 (U2与任何负载断开连接,只有 O/p 电容器可用,并且输入电压为3V 电池电源)
您好!
抱歉、对于连接到具有1M 电阻器的 VINA 的 PS/SYNC 引脚。 在 FPWM 模式下工作。 因此、功耗将高于静态电流。 这是合理的、您将在没有任何负载的情况下获得4mA 的输入电流。您可以尝试将此引脚连接到 GND、我认为您将获得更小的输入电流。
您能否与我分享 C5的器件型号、我认为泄漏电流应远高于1uA。 或者、您能否帮助检查是否有任何路径几乎会灌入 100uA 的电流?
此致
TAO
以下是链接 murata_03052018_GRM_Series_1-1310166.pdf (mouser.com)"")。