This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28060:关于转换模式 PFC IC UCC28060应用示例300W

Guru**** 2505245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065053/ucc28060-regarding-transition-mode-pfc-ic-ucc28060-application-example-300w

器件型号:UCC28060

尊敬的 TI 团队:

UCC28060数据表中

 www.ti.com/.../slus767e.pdf

电感器的计算公式如下

根据我的理解,由于 IC 在转换模式下运行,因此公式应该是  

请就电感器值的选择提供您的专家意见。

谢谢你。

此致、

Sachin Khante

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khante、

    由于 UCC28060的每个相位都处理1/2*PoUT,因此在公式中应该有2*(1/2)*PoUT。

    因此数据表是正确的。

    希望这一点很清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David