This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:在-30C 下充电

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063880/bq24073-charging-at--30c

器件型号:BQ24073

大家好、

我们的客户将 使用 BQ24073为 Saft MP174565 XTD 锂离子电池充电。 电池可充电至-30C。  我们的客户想知道 BQ24073是否可以处理充电。 数据表指出、该器 件可在-40C 温度下运行、但是我们的客户担心电池电压降至0C 以下以及 BQ24073如何处理。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danillo、

    客户的电池组中是否有 NTC? 这应该被连接至 TS 引脚。 使用103AT-2型热敏电阻、允许的充电范围为0°C 至50°C

    有关更多信息、请参阅客户的 d/s 部分9.3.6电池组温度监测。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回答。 客户的问题似乎是 、BQ24073 是否可以在 -30°C 时为 Saft MP174565 XTD 锂离子电池充电、以及电池如何在-30°C 时处理充电?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    是的、BQ24073可以在-30C 温度下为该电池充电。您需要使用从 TS 引脚到接地端的10k 固定电阻器来禁用热监测。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    非常感谢您提供此信息。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们收到了客户的反馈。

    因此、当充电器为电池充电时、温度低于0摄氏度时、例如-20摄氏度。 电池电压(如果我是正确的)在充满电时接近3.9伏、并且很快下降到3.7...3.5伏区域。 如果我回答正确、如果充电器没有通过某种方式按温度调整电池电压、则电池电压永远不会达到 Vbat (reg)电压?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    IC 将在0至125°C 的温度范围内将 OUT 引脚调节在4.16至4.23V 之间。 我们不对-20C 下的电压调节进行规格、但我可以更详细地了解 IC 在此温度下的行为。 在该温度下、它应该能够以最小值为高于4.1V 的电压充电。

    客户可能希望与电池制造商联系、以分享有关-20°C 时电池行为的更多信息。

    此致、

    Nick



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我已要求我们的客户联系电池制造商、以获取有关电池的更多信息。  收到他的反馈后、我将发布更新。  我们将等待您对-20°C 时充电器行为的调查结果。

    此致、

    Danilo