This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:当 Battery Management Studio 1.3.101用于 BQ40Z50-R1时、为什么 Battery Management Studio 1.3.101可以与 EV2400链接?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ40Z50EVM-561, BQ40Z50-R2, BQ40Z50-R1, BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064819/ev2400-why-the-battery-management-studio-1-3-101-can-link-with-ev2400-when-battery-management-studio-1-3-101-was-for-bq40z50-r1

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50EVM-561BQ40Z50-R2BQ40Z50-R1BQ40Z50BQSTUDIO

你好

   我尝试使用 BQ40Z50EVM-561、现在我将 BQ40Z50EVM-561连接到具有 EV2400的 PC;

    当 Battery Management Studio 1.3.101用于 BQ40Z50-R2时、它可以很好地与 EV2400链接;如图1:

    但是 、当 Battery Management Studio 1.3.101用于  BQ40Z50-R1时、它无法 像 picure2那样与 EV2400链接;

  这里的问题是什么?  如何解决?

   需要安装更多驱动程序或插件?

    我的 PC 操作系统是 Win10;

谢谢

                      1

                       2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    Battery Management Studio 1.3.101和 EV2400与 BQ40Z50固件版本兼容。 请仔细检查您的连接、并确保您的监测计未处于关断模式。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeccsica 您好:

       如何检查监测计是否处于关断模式?

    谢谢;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessica 您好:

        我必须更详细地描述:

        我关闭了防火墙,防病毒软件....;

       1) 1):通常情况下、当打开"Battery Management Studio1.3.101"时、将弹出目标选择向导(picure3)、无论您选择 bq40z50-R1或 bq40z50-R29(picure4、 EV2400都可以与 "Battery Management Studio1.3.101"链接一秒钟/两秒钟、然后再也不会丢失链接 selection.mp4 (pic.dio)

       2):有时当您打开"Battery Management Studio1.3.101"时、目标选择向导不会弹出、它会自动选择 bq40z50-R2作为 Picture1、它会直接进入窗口(vedio:auto.mp4)、并且可以与 Battery Management Studio1.3.101链接、非常稳定;

       奇怪!

       因为它可以成功连接、所以连接没有问题;

       您是否遇到过此类问题? 如何解决?

    谢谢;

      

      

                         3.                                               4.

     

    e2e.ti.com/.../8081.auto.mp4e2e.ti.com/.../selection.mp4

                   auto.mp4                                       selection.mp4

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    理想情况为2、此时 BQStudio 打开并自动选择合适的监测计。 当未找到测量仪表时、选择向导弹出。 这意味着 EV2400或监测计之间的连接丢失。 如果 EV2400在其他情况下工作、我想问题是监测计。 您如何为电量监测计供电?

    最棒的

    Jessica   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已解决、我重新安装 了 sluc585、