This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:请查看设计计算和原理图

Guru**** 2396155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2640, TPS2491, TPS2660, TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063889/tps2491-please-review-design-calculations-and-schematics

器件型号:TPS2491
主题中讨论的其他器件:TPS2640TPS2660TVS3300

您能否查看原理图和设计计算?

VIN = 9V 至30V

Imax = 700mA

 e2e.ti.com/.../1805.TPS249x_5F00_8x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_B.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您与我们联系。 我们将在今天结束前再次与您进行讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否对设计计算有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    新年快乐!!! 很抱歉耽误你的时间...

    请看一下 TPS2660或 TPS2640。 这些是集成的高电压电子保险丝、非常适合您的应用。 请分享您的反馈。 同时、我将回顾 TPS2491设计并返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将检查  TPS2660或 TPS2640。 请在您可以了解 TPS2491的更新时通知我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    请参阅下面我的观察结果。  

    1. C62和 R66应为 DNP。
    2. 请根据 随附的整流设计计算器修改所有组件的值(如有必要)。
    3. 肖特基二极管的 RMS 反向电压应大于 VINMAX
    4. 建议在输入端使用 TVS 二极管、例如 SMBJ33A 或 TVS3300。

    e2e.ti.com/.../TPS249x_5F00_8x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_Edited-by-TI.xlsx