This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36520:缓冲器设计:Ftank 和 Fsnub

Guru**** 2503395 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061073/lmr36520-snubber-design-ftank-and-fsnub

器件型号:LMR36520

你(们)好  

我想向您介绍一下 LMR36520的缓冲器设计。  

在应用手册"使用 LMR36520设计隔离式降压(Flybuck)转换器"的缓冲器电路部分中、它提到了与 Ftank 相距约50年的 Fsnub。   

我是否可以知道缓冲器和缓冲器之间有1到5个十进制比率的原因? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    原因是要衰减由次级绕组的泄漏电感和结电容1 /(2 * PI * sqrt (LC))引起的谐振尖峰。

    根据您选择的缓冲器、您可以针对该谐振尖峰实现20dB 至100dB 的衰减。  更多的衰减 可能会导致过度衰减、而小于此值可能会导致器件不稳定或损坏。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:  

    在您之前的答复中、Ftank 公式为:  

    在应用手册"使用 LMR36520设计隔离式降压(Flybuck)转换器"中、公式如下:

    我是否可以向您说明 Ftank 公式? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我布置的公式适用于 由次级绕组的漏电感和整流器二极管的结电容形成的右半平面极点。 如果您不添加额外的电路(无缓冲电路)、则会导致 右半平面极点、从而使电路不稳定。 该谐振回路是电路固有的、是使用变压器和整流器二极管的产物。  

    为了对此进行补偿、我们添加了一个 RC 滤波器、以减弱我们使用的这些电路元件副产品的有害影响。 这会将右半平面零点添加到您的传递函数中。 为了正确减弱不需要的谐振尖峰、我们将 fnub 设计为 比 ftank 低1-5十倍。 当谐振回弹效应时、衰减应该已经为20-100dB (在 ftank 下面1-5个十进制的情况下、每十倍频20dB)

    缓冲器电路:

    导致尖峰的电路元件:

    您将需要查阅所使用组件的各个数据表、以查找 ftank。 如果您有其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢对 Ftank 公式的澄清。  

    如何使用缓冲公式?  

    我以为公式是 1/(2 π*RC),但在应用程序中。 请注意、在 Fsnub 公式中有 RC 的平方根。  

    我是否可以咨询您、哪一个是正确的? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    你是对的。 TI 网站上的其他应用手册使用 1/(2 π* RC)公式计算 RC 零点。

    例如: www.ti.com/.../slvae26a.pdf

    我正在与编写 AppNote 的工程师进行联系、以查看我们是否可以解决该问题。  他明天将休假回来。 我会告诉你。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Andrew。  

    应用手册"使用 LMR36520设计隔离式降压(Flybuck)转换器"中的公式固定后、请立即通知我。 谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、我将与文章作者分享这篇文章以供审阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您查找错误。  作者 Harrison 已经确认了我的消息、并且知道错误。 将编辑推送到网站需要一些时间、但我会告诉您。 他的粗略估计是应该在月底。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    得到了它、感谢您的更新。