This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2052B:泄漏电流输出引脚

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2052B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063116/tps2052b-leakage-current-out-pin

器件型号:TPS2052B

您好!

你好。

我们的客户想知道禁用开关时 OUT 引脚的泄漏电流有多大?

谢谢、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    典型值为0uA。 下面是 FYI 数据表的屏幕截图。

    此致、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您提供此信息。

    您提到了"反向泄漏电流"。 我想、当引脚 IN =接地时、这是一个流入 OUT 引脚的电流。
    然而、当 IN = 5V 且 EN = 0V (开关被禁用)时、我对一个从 OUT 引脚(来自 TPS2052B)流出的电流感兴趣。

    可以在这里帮帮我吗?


    谢谢、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    它们应该相同。 在这两种情况下、都会禁用开关并测量 OUT 引脚的电流。 我认为 IN=GND 或 IN=5V 不会起作用、因为当 IN=GND 时、反向电流已经为0。

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    由于不再有回复、我将首先关闭此主题。 如果您有其他问题、请告诉我。

    如果您认为我已经解决了您的问题、请单击"已解决"按钮。

    谢谢。

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    你好。

    我收到了我们的客户的回复、请参阅下面的内容。

    感谢您的反馈。

    我使用 TPS2052B 进行了一些测量。
    IN 引脚上存在5V 电压、EN 引脚上存在0V 电压(开关已放电)。 输出端只有容性负载(大约50uF)、我观察到输出电压缓慢增加。 这就是为什么我认为 OUT 引脚上必须至少有一些最小泄漏电流来为输出电容器充电的原因。

    你怎么看?

    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我将其分配给了 Ziv 进行进一步调查。

    谢谢你。

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    如果泄漏电流恒定、输出电压应增加到5V。

    我认为这只是一些静态充电。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。