This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118-Q1:LM5118-Q1频率大于~460kHz 时的降压至降压/升压模式转换问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118-Q1, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064737/lm5118-q1-lm5118-q1-buck-to-buck-boost-mode-transition-issue-at-frequency-more-than-460khz

器件型号:LM5118-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5118

大家好、团队、

我使用的是 LM5118-Q1

具有以下负载要求

输入电压范围:6V 至32V

输出电压:5V±3%至

预期负载电流:1.5A

 当开关频率设置为~307至312kHz 时、稳压器满足上述要求。

但是、当我将开关频率更改为~460至470kHz 时、稳压器可以在降压模式下提供稳压、直至输入电压为8V (从32V 降低输入电压)、因为我将输入电压进一步降低至低于8V、因此不会发生从降压模式到降压/升压模式的转换 (降压/升压 MOSFET 未获得栅极脉冲)及其放宽调节。 (输出电压<3V、稍后关闭)

注意:我无法将开关频率改回307kHz 左右。 我需要具有上述仅具有~460至470kHz 频率的负载解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     感谢您关注 LM5118。  由于假期,需要一些时间作出反应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    对上述查询的任何反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一议题非常紧迫。 你有反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的耐心等待。 由于负责此器件的工程师仍在休假、我将尝试回答您的问题。

    这种现象是否与负载有关? 当您降低负载时、它是否可以稳定在5V?

    您可以检查是否触发了电流保护。

    如果您仍然找不到根本原因,您能否与您分享您的 SCH。

    BR Dehuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们检查了负载电流降低至~150mA 的情况、这种情况很好(调节稳定)。 从降压到升压的转换正在发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以分享您的 SCH 吗?

    BR Dehuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我发送您的邮件 ID 吗? 我无法在论坛上分享原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我已经收到 Naveen、Bevara 邮件。
    我想他会给你一些反馈、你可以通过他继续与我们讨论、我将结束这个论坛。