This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:使用热插拔控制器的应用中出现电源问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23523EVM-863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062615/tps23523-power-on-issue-in-our-application-which-uses-the-hot-swap-controller

器件型号:TPS23523

您好!

初始上电期间输出电压不稳定(下图所示)。

如上图所示、  我们看到输出电压在经过几次尝试后变得稳定之前发生脉动(有时输出永远不会稳定并保持脉动)、另一个观察结果是、当电压发生脉动时、电流被限制在3A、 我想知道是否有任何方法可以解决这个问题。

注意:使用的应用电路与  TPS23523EVM-863评估模块类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziad、

    欢迎使用 E2E!

    什么是启动期间的 Cout 和负载? 无负载启动是否正常?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    COUT = 330uF

    它是电容负载、最初消耗的电流为3.76A

    在空载条件下、启动正常

    我注意到的一件事是、对于3A 及以上的电阻负载、我会看到发生了相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zaid、您好!

    您的原理图是否与 EVM 完全相似(从所有组件的角度来看)? 如果没有、请分享您的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    我的设计原理图。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_HotSwap.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zaid、您好!

    感谢大家分享原理图。 我们明天会回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zahid、

    新年快乐!!! 很抱歉耽误你的时间...

    R21、C26和 C7是否安装在 PCB 中? 如果是、我是否知道使用这些组件的目的?  

     μF 原理图、该器件应能够在输出端使用330 μ F 电容器启动。 μF Css = 43nF、为330 μ F 电容充电的浪涌电流为0.15A。计时器跳闸时的最小浪涌电流为1.5A。如果存在大于1.35A 的电阻负载或恒定电流负载、计时器将开始运行、 大约2ms 后、MOSFET 将关闭。 启动将不会成功。 因此、应在启动完成后使用 PGB 信号打开负载。  

    我是否可以知道为什么低 VDS 下的电流限制设置为40A (如此之高)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    新年快乐!!

    感谢您的评论。

    我们参考了 EVM 原理图、因此使用了元件 R21、C26、C7、我尝试移除了这些元件、但观察到运行情况没有变化。

    由于我们的最大电流消耗为20A、因此将低 VDS 下的电流限制设置为40A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zahid、

    如上一篇文章中所述、 该器 件应能够使用330 μF 电容器启动、并且输出端无电阻或恒定电流负载。 请从您的一侧确认。  

    无法通过负载启动、需要使用 PGB 信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    谢谢  

    将使用 PGb 信号为负载供电、因为我们的应用最初消耗的电流为3.7A。