This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:TPS659412EVM 的 NVM 映像是否与 TDA4VM PDN-0B 中 TPS65941212的 NVM 映像相同?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065647/tps6594evm-is-the-nvm-image-of-tps65941212evm-the-same-as-the-nvm-image-of-tps65941212-in-pdn-0b-for-tda4vm

器件型号:TPS6594EVM
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

尊敬的 TI 工程师:

如标题所述、是否可以检查 TPS65941212EVM 的 NVM 映像是否与 TDA4VM 的 PDN-0B 中 TPS65941212的 NVM 映像相同?

我们尝试从 TPS65941212EVM 中获取 TPS65941212芯片、以便在我们的电路板上使用、该电路板的设计遵循 PDN-0B。 这是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Cansheng、

    感谢您的参与、祝您节日愉快。 我们的工程团队目前的人员配置有限、目前已到1月3日。 我们将在1月7日之前提供反馈

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Cansheng、

    TPS65941212是 PDN-0B 为 TDA4VM 供电的正确 NVM 器件型号。

    您能否检查 EVM 单元的 NVM 修订版本以及与之配对的 TPS65941111单元? 这 是通过读取寄存器0x03来完成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    感谢您的回复。

     TPS65941212和 TPS65941111的寄存器0x03的值均为0x2。

    请帮助我们检查是否可以使用 TPS65941212 EVM 板上的芯片。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能不能告诉我们是可以更改我们自己设计的 NVM 设置,还是只能使用 TI 的默认 NVM 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Cansheng、

    我们不建议为 TDA4VM 处理器电源修改经过验证的 NVM 设置。 请使用默认 NVM 设置。 我们很乐意为您提供任何所需调试方面的帮助。

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    感谢您的建议。  

    请帮助我们确认是否可以使用 TPS65941212EVM 板和 TPS65941111EVM 板上的芯片。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Cansheng、

    只需让您知道、我们已经看到您的最新帖子、有人应该能够在明天对其做出回应。 谢谢你。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Cansheng、

    是的、您可以使用 EVM 板上的芯片、因为它们都是其 EVM 的修订版2。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的信息。