This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:上电时的 SMPS 输出电压

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065665/tps659037-smps-output-voltage-at-power-on

器件型号:TPS659037

大家好、

我的客户在其设计中使用 TPS6590379、而在上电时、LDO 通道输出电压与默认值保持一致、但 SMPS 通道输出电压均为3.3V、这是什么原因? 谢谢!

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    感谢您的参与、祝您节日愉快。 我们的工程团队目前的人员配置有限、目前已到1月3日。 我们将在1月7日之前提供反馈

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    如果相位配置不正确或反馈中存在错误、则可能会发生这种情况。 您是否可以向我发送原理图? 谢谢你。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的回复、请参阅下面的原理图。 BTW、如何检查相位配置是否正确? 我认为它应该是启动时的默认设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    感谢您提供原理图。 我明天会回到办公室、然后再看一下。

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    好的、我在您的原理图上看不到任何明显的东西。 您能否在加电时获取一个或多个 SMPS 稳压器的示波器捕获并发送它? 我想知道稳压器是否尝试达到正确的电压、但之后又以某种方式上拉至3.3V。 电路板上的某个位置是否存在可能将所有 SMPS 短接至 外部3.3V 电源的寄生路径?


    此致、

    Alex