请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 大家好、我在获取 BQ79616-Q1软件设计材料方面寻求帮助。 我已经使用三 个菊花链芯片开发了原型硬件、现在迫切需要在芯片和 MCU 之间实现通信协议。 我曾申请过一次材料访问权限、但出于未知原因被拒绝;但是、我认为这是因为芯片处于 NDA 状态、 我正在努力寻找正确的渠道来达成 NDA。 我当前有一个支持请求、但沟通 毫无帮助 、而且有限。 是否有人可以提供任何见解或帮助、了解如何找到 访问 开发材料的纸质渠道? 我们不胜感激。 当前案例号为 CS0808469、我的帐户电子邮件为 Blakely@ampereev.com。 非常感谢您的任何帮助和指导!