This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:寻求 BQ25713充电设计建议

Guru**** 2522860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065488/bq25713-asking-for-the-bq25713-charge-design-suggestion

器件型号:BQ25713

您好、先生、

 

我的客户有 BQ25713问题。

如果直流输入为12V、3节电池(12.6V)是否可以充满电? 感谢您的帮助!

 

之前的帖子

 e2e.ti.com/.../bq25713-asking-for-the-bq25713-design-suggestion

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    是的、只要输入功率足够高、能够提供系统负载电流和一些充电电流。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的反馈。

    客户读取电池电量监测计、发现电池未充满电。

    几次拔下并插入直流电源后、充电电流有时会变为零、电池未充满电。

    您是否会针对正常和异常情况查看 BQ25713转储寄存器 并提供您的意见?

    change.txt 是正常的充电转储寄存器。

    e2e.ti.com/.../change.txt

    2.插入 AC 而不是 change.txt 异常、没有转储充电寄存器。

    e2e.ti.com/.../plug-in-AC-not-change.txt

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    查看寄存器转储、我注意到 ChargeCurrent 寄存器(03/02h)设置为0x00、即0A。如果设置设置为0A、则不会充电。



    每次插入适配器时都需要更新 ChargeCurrent 寄存器。

    如果将来有任何问题、我建议您获取 EVM。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”