This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2004H:BQ2004H

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065421/bq2004h-bq2004h

器件型号:BQ2004H

充电器引脚的配置

引脚名称  引脚编号  配置

DSEL        2                   GND

VSEL         3                   浮动

TM1           4                   GND

tm2           5                    +5V - Vcc

问题:快速充电时间为~3分钟。 应~154分钟(数据表)。 之前的电池状态不会影响这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供更多信息吗? 充电周期开始时的电池电压是多少? 如何观察到充电完成? 您能否发送原理图?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电周期在不同的电压下开始:~2.1 (完全放电);~2.4; ~2.55。 结果始终相同。 数据表中描述了 LEDx 引脚上的充电周期和指示、但不包括快速充电时间。 VSEL 引脚连接到原理图上的 VCC、但经过一些测试后、它重新连接到 GND (" PVD 和-V 均已禁用")。 它也没有影响。充电周期由 LEDx 引脚、电流消耗和 Q1漏极上的示波器监控。 所有这些测量值均与数据表一致。 原理图为 attached.e2e.ti.com/.../6036.Charger.pdf

    谢谢、

    Vlad Mishkin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:

    发生这种情况时、您能否报告 LEDx 引脚的状态?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    LEDx 引脚的状态与数据表中的数据相对应。 这在附加的文件中进行了标记。

    对于保持和完成模式、充电电流为~120mA。 对于快速充电模式、电流为~1A。

    这些数据是在两节电池的启动电压为~2.35V 时测得的、快速充电完成后的电压为~2.55V 时测得的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:

    您的电池大小是多少? 由于电池较小、因此充电速度可能会更快。 充电电流和充电电压是否满足您的期望?  

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。