This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:仅当电池在5V 连接到 VIN 后连接到 VOUT 时才开始充电。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064263/bq25101-charging-begins-only-when-battery-is-connected-to-vout-after-5v-is-connected-to-vin

器件型号:BQ25101

将 RSET = 540Ω Ω、并将 TS = 255kΩ Ω 连接到 GND。 输入电容为10uF、输出电容为1uF。 我将370mAh 电池(Jauch LP402535JU、4.2V 最大充电电压、0.5C 最大充电电流)连接到 bq25101的输出端。

 当我将5V 连接至 VIN (即插入 USB)时、我观察到一些奇怪的行为:

  • /CHG 不会变为低电平来点亮充电 LED;以及
  • 在达到 ISET (即 VOUT = VBAT)前、输出电压不会增加;和
  • 电源上无电流消耗。

不过、它会变得有趣。 如果我断开蓄电池、则将5V 连接到 VIN、然后重新连接蓄电池:

  • /CHG 变为低电平、点亮充电 LED;以及
  • 输出电压略高于开路电池电压、即明显处于恒定电流充电中;和
  • 5V VIN 电流会略高于 ISET 电流。 (我相信,如果我在 VBAT 上测量电流,它将等于 ISET。)
  • 随后,如果我断开电池并重新连接电池,5V VIN 电流将在略高于 ISET 时恢复,但/CHG 不会保持低电平(即电池正在充电,但/CHG 不会亮起)。

很明显、我可以创造条件、让该部件按预期工作。 但是,我没有找到逻辑解释,为什么只有在连接电池之前插入 USB 时它才起作用。 这可能是部件问题、也可能是焊接工艺问题、也可能是 PCB 问题。 我已确认 PCBA 上的器件与设计值相匹配。

有人能帮助诊断这里发生的情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robb、

    您能否分享显示问题的原理图和波形?

    充电引脚 仅在第一个充电周期内(与 TTDM 无关)被拉至 GND、并且在电池达到电压调节并且充电电流逐渐达到由前端电阻器设定的终止阈值时被关闭。

    当应用良好的电源、执行芯片禁用/启用(TS 引脚)、退出终端和计时器禁用模式(TTDM)、检测电池插入或输出电压下降到低于 VRCH 阈值时、将启动新的充电周期。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:我尝试将 TS 从255kΩ Ω 更改为浮点、并且所有单元都按 预期工作。 我认为 在 TTDM 禁用模式下、存在 未检测到已连接电池的状态、从而禁用充电、但我不理解为什么未检测到电池。