This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17318Q2:资质审核报告

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17318Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065749/csd17318q2-qualification-report

器件型号:CSD17318Q2

大家好、

我们的客户要求 提供更详细的 CSD17318Q2资质审核报告。 我们已共享了另一个主题的文档、但我们的客户正在寻找如下所示的报告。  我们是否有类似的 CSD17318Q2报告?

e2e.ti.com/.../Qualification-Summary_5F00_SN74LVC1G07QDCKRQ1_2D00_366330.pdf

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您向客户推广 TI FET。 我会询问可靠性工程师、看看我们是否有更详细的报告。 您能告诉我客户认为已经提供的质量摘要在细节方面缺少哪些内容吗? 由于假期原因、我将在下周每个人都回到工作岗位之前不会收到任何其他信息。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    根据我们的客户、他 正在寻找批次和样本大小、每次测试完成的小时数、是否测试了劣化机制等

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我联系了可靠性工程师。 这是我们为 CSD17318Q2提供的唯一质量报告。 请让您的客户查看该报告、因为它包括批次数量、样本大小、小时(或周期)和故障(如果有)。 这一切都在报告中。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们收到了客户的反馈、

    感谢你的答复。 感谢您指出我遗漏的明显问题:批次/样本/失败。 无论出于什么原因,我都不理解这一点,也看不到清楚的内容。

    但是、我仍然想知道偏置电压条件、以及测试所涉及的故障机制和模型。 您是否也有此信息?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    偏置条件如下:

    • HTRB 150°C/80%额定电压
    • HTGB 150°C/80%额定电压
    • THB 85°C/85% RH/80%额定 Vdss
    • IOL ΔTj = 100°C、2分钟开/ 2分钟关

    我没有关于故障机制的详细信息。

    此致、

    John