This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:快速切换时间

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064834/tps2121-fast-switchover-time

器件型号:TPS2121

大家好、

我的客户在其新项目中使用 TPS2121。

根据数据表、快速切换时间很短、可达5us。

但是、客户实际上测量了30-40ms 的切换时间、输出电压会下降。

下面是原理图、您能帮您回顾一下并提出一些建议吗?  

非常感谢!

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    为了正确诊断此处出现的问题、我们将需要更多示波器截图。 如果您可以设置 ST 引脚、则有助于更好地理解并快速解决问题。 您能否提供包括 PR1、CP2、Vout 和 ST 引脚在内的示波器截图? 范围快照还需要具有更高的切换事件分辨率。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burnside、您好!

    感谢您的评论!

    客户发现、当低电压切换到高电压时、会出现压降。
     数据表中还描述 了这种情况会增加开关时间。
    客户尝试将电流限制电阻调整为18.7K、电流限制阈值远高于负载、并且 CP2也直接连接到3.3V 或1.8V 电源。
    测试发现、从低电压切换到高电压的时间仍然超过40ms、那么是否有其他方法可以缩短此处的开关时间?

    下图显示了 IN1和 IN2均受电时 IN2断开时的 VOUT 下降波形。
    客户已将 CP2固定为大约3.3V 的高电平、并且 CP2由于 VOUT 下降而同时下降。

    请帮您提供一些建议吗?

    感谢您的支持!

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    您能否让您的客户在切换事件开始时重做此范围截图? ~400uS/div。

    我之所以要求此示波器屏幕截图、是因为我看到您的 PR1、CP2和 Vout 信号的奇怪行为、并且由于此切换事件应在10uS 以下发生、因此20ms/div 不会清晰地显示详细信息。  

    此外、在这种情况下 ST 引脚是如何连接的?

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    快乐的假期!

    客户当前正在进行测试、如下面的原理图所示。
    测试波形(400us/div)
    测试波形(10ms/div)
    谢谢!
    此致、
    Ivy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy、

    查看您的设置、您尝试在两个12V 信号之间执行快速切换、但您使用 CP2在输入之间切换。 CP2信号 拉低时、看起来也很慢。 没有内部下拉电阻器、因此我建议使用外部下拉电阻器。 最后、我建议使用迟滞来避免由于 CP2的这种缓慢放电而导致输入之间发生任何抖动。

    有关详细信息、请参阅快速切换常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023453/faq-tps2121-how-do-i-achieve-a-seamless-power-switchover-using-ti-s-power-mux-devices 

    谢谢、

    Shreyas