This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-Q1:LP2951-Q1

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063811/lp2951-q1-lp2951-q1

器件型号:LP2951-Q1
主题中讨论的其他器件:LP2951

您好的团队,

我们的设计使用了" LP2951-50QDRGRQ1 " IC、

我从站点下载了 SPICE 模型,我们的设计为 IGBT 驱动器提供栅极电源,

对于低侧 IGBT,发射器 连接到 GND,因此仿真工作正常。

当高侧 IGBT 发射极不是固定电势时,它从零电压变为 HVDC 电压,而我尝试使用下载的 Spice 模型模拟设计,但它无法正常工作。 我想问您的 TI 团队建议、我们如何针对高侧案例或任何可用的特定 SPICE 模型进行仿真?

等待您的回复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nirmal、

    当您尝试对其进行仿真时、哪些方面无法正常工作? 仿真是否未运行或只是不正确?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,模拟正在运行,但未提供所需的输出。

    考虑到低侧 IGBT 栅极驱动器,发射器连接到 GND,当我们使用 LP2951 IC 时,LP2951的 GND 连接到 IGBT 的发射器(实际上是 GND 点),仿真运行顺利,提供15V 电压(提供反馈电阻器以提供15V 电压) 作为驱动栅极的输出。 为了关闭 IGBT,我们在 LP2951的 GND 中连接了一个齐纳二极管,阳极端子连接到栅极以关闭具有负电势的 IGBT。

    对于高侧:重复出现相同的情况,但发射器不是 GND,根据高侧和低侧 IGBT 开关,它可能是400V 或0V。 现在考虑一下它是否为400V, 我将400V 连接到 LP2951的 GND 点,并开始模拟,预期输出为415V,但我们得到的电压低于200V,因此我认为由于 SPICE 模型 GND 必须连接到 GND,或者为什么会发生这种行为, 可以解决的问题、我们如何使用 LP2591进行高侧设计仿真。

    LP2591由正向转换器变压器供电- 1:5匝数比、 5V 至25V 输出  

    参考下图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         负责此主题的工程师即将休假、我们将在2022年1月1日假期结束后的最后一周返回给您。

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nirmal、

    用于 LP2951的 SPICE 模型架构不支持悬空 GND。  我复制了网络表的一部分、您可以看到、在内部、许多节点直接连接到 GND (即 Spice 中的节点0)。  这就是为什么当您将"GND"绑定到实际"GND"时仿真会起作用、但当您尝试将"GND"端口悬空时、仿真不会正常工作。  这是该器件的仿真限制。

    无论仿真有何问题、如果您需要任何帮助、我们仍然可以为有关 LP2951器件行为的任何问题提供支持。  请回复并告知我们是否可以提供进一步的帮助。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您提供的信息,您说这是 SPICE 模型限制,现在如果我们像提到的那样连接了真正的设计,它将正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在变压器的次级侧设计了许多这样的 LDO、因此这样的概念将会起作用、并且在工业中广泛使用。  在您提供的示例中、我会担心 LDO 的 GND 引脚未直接连接到变压器回路绕组。  请参见下面的。  LDO 只关心从 Vin 到 LDO"GND"引脚的电压、并提供从 Vout 到 LDO"GND"引脚的稳压电压。  

    在快照中、文本显示绕组次级侧为25V、但 LDO 的 GND 也接通400V。  如果将25V 电压从绕组的次级侧直接连接到 LDO (如下所示)、则 LP2951应进行调节。

    谢谢、

    斯蒂芬