This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA1000:DSBGA 封装的散热器方式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPA1000, DLPDLCR2000EVM, DLPA2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064791/dlpa1000-the-heatsink-way-of-dsbga-package

器件型号:DLPA1000
主题中讨论的其他器件: DLPDLCR2000EVMDLPA2000

尊敬的支持团队:

请问 DSBGA 封装的建议散热器方法是什么?

最棒的

王德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您的参与、祝您节日愉快。 我们的工程团队目前的人员配置有限、目前已到1月3日。 我们将在1月7日之前提供反馈

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的支持。
    另一个问题是 DLPA1000正常运行时的大致功率需求是多少?

    最棒的

    王德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解 Peter。 我将通知我的团队、我们应该能够在1月7日之前就这两个问题向您作出答复。 谢谢你。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    下面是散热器设计的一些一般应用手册:

    这是一个非常小的 DSBGA 封装、可能会使散热变得困难。 客户是否在上述应用手册中评估了其应用的功率和工作温度要求、以确定是否需要散热器?

    他们可以参阅 DLPDLCR2000EVM (https://www.ti.com/tool/DLPDLCR2000EVM)组件以了解典型电源要求。

    根据这些器件的电流要求、应用中的大部分功耗可能是 DLPA1000降压/升压驱动的 RGB LED。  

    谢谢、

    Gerard