This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:同时上电会导致喷杆喷杆。

Guru**** 2399945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061432/ucc28180-powering-on-at-the-same-time-leads-to-boom-boom

器件型号:UCC28180

TI 发烧友当天的问候!

我一直在尝试找到一种方法来同时为功率级和偏置电压加电、因为在启动时、浪涌电流很高、需要产生高占空比 MOSFET、IC 会受到损坏。 在这里、我尝试将120VAC 升压到300VDC。

是否有任何建议或是否有人面临相同的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshanv、

    通常、您希望控制器先上电、这样它就可以实现这一目的。  

    通常、浪涌电流由输入端的 NTC 电阻器控制。  软启动在较小程度上会有所帮助。  如果您的系统可以处理更高的补偿、这将增加软启动时间。

    此外、确保在桥与输出之间连接一个二极管(请参阅图29 https://www.ti.com/lit/gpn/ucc28180中的 D2)。  这将分流流经 MOSFET 的启动电流、直到输出上升。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshanv、

    通常、您希望控制器先上电、这样它就可以实现这一目的。  

    通常、浪涌电流由输入端的 NTC 电阻器控制。  软启动在较小程度上会有所帮助。  如果您的系统可以处理更高的补偿、这将增加软启动时间。

    此外、确保在桥与输出之间连接一个二极管(请参阅图29 https://www.ti.com/lit/gpn/ucc28180中的 D2)。  这将分流流经 MOSFET 的启动电流、直到输出上升。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray!

    大家已经注意到、如何通过改善补偿来改善控制系统、从而使软启动时间更长? 是否有任何方法可以更好地了解补偿电路?

    相关信息

    Vyshnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    显然、NTC 电阻器和分流二极管是控制浪涌电流的主要工具。  UCC28180没有专用的软启动可编程引脚、但通过影响 VCOMP 的上升、它具有 固有 的软启动 特性。   补偿 网络的主要用途是 平衡稳定性与系统瞬态响应(请参阅数据表中的第8.3.1和8.3.22节)。  

    要了解一般补偿、请观看此视频、请记住 UCC28180是一款具有电流和电压环路的升压转换器: https://training.ti.com/switch-mode-power-converter-compensation-made-easy?cu=1127730

    我还想 指出、最好使用 UCC28180 设计计算器来帮助您进行设计: https://www.ti.com/lit/zip/sluc506

    我希望这对您有所帮助。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

      自我们上次通信以来已经有几周时间了、因此我 假设您已经能够解决这个原始问题。  如果您需要进一步的帮助、 请随时开始新的主题。

    此致、

    射线