This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019:UCC28019

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063451/ucc28019-ucc28019

器件型号:UCC28019
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

UCC28019的上述 Tina-ti 模型中。 Cin 是否充当桥式整流器的滤波电容器?

为什么升压电感器升压和二极管 D2D 位于 U2 BoostCCMDCM 块之外? 在这种情况下、BoostCCMDCM 模块包含哪些组件??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mownika:

    Cin 的主要用途是 为电感器中的高频纹波电流提供低阻抗路径。 它有助于降低 EMI、并通过降低源阻抗来提高电路性能。

    块内部没有组件、但它们包含 控制器(U1)宏所使用的基本宏变量。  

    这是来自另一个 TINA 仿真的同一个块内的代码:

    .SUBCKT BOOST_CCM_DCM D GND 输入电压 Vout
    E_ABM6 N1667239 0值{(V (VOUT)*(V (D)))}
    G_ABMI1 N1667225 GND 值{(I (V_V4)*V (D))}
    V_V4 VIN N1667225 0Vdc
    E_E1 N1667225 VOUT N1667239 GND -1
    结束 BOOST_CCM_DCM

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 升压转换器的 MOSFET 在哪里?

    您能解释一下上述代码吗??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mownika:

    您看到的是宏输出、它是高级、网表代码的一部分。 不包含实际的符号信息(例如、MOSFET 和控制器块)。  提供这些模型是为了对稳态线路和负载瞬态等非常具体的行为进行仿真、而不是 用于自定义修改。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mownika:

    自从我们上次通信以来已经有几周时间了、所以 我将结束这条线程。

    此致、

    射线