This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:15V 输出电压下的输出功率能力

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR62014, LM5158, LM2621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065474/lmr62014-output-power-capabilities-at-15v-output-voltage

器件型号:LMR62014
主题中讨论的其他器件: LM5158LM2621

您好!

我想知道 LMR62014是否适合我的应用。

输出电压:14V/15V

输入电压范围:5.5V - 12V (实际范围为6V-12V、但5.5是最坏的情况)

负载电流:400mA

我的初始计算表明它接近500mA 的最大负载电流、而数据表中的图22可能表明它介于400mA 至600mA 之间? 这是准确的吗?

对于这组参数、400mA 是否会过于接近绝对最大负载电流?

另请注意:如果我的负载电流加倍至800mA。 建议使用 LMR62014的哪种替代器件?

谢谢、

Deniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Deniel:

    是的、 图中的数据是正确的、但最大负载电流与电感器峰值电流有关。 当电感器峰值电流低于 IC 的峰值电流限值(图21)时、它可以正常工作。 该图 的数据保留了一些裕度、因此最大负载电流约为400-600mA。 我认为 LMR62014可以满足您的应用需求、同时请选择更大的电感器(10uH 或22uH)、以实现 更小的电感器电流纹波。

    对于800mA、输入平均电流将高达2.5A、峰值电流将为3A。 建议将 LM5158  用于此应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您的回答。 当您提到"图 中的数据留有一定的裕度、因此最大负载电流约为400-600mA"时、如果我们的实际负载电流约为350-400mA、我们是否会遇到热问题或最大电流能力问题? (假设我们已经选择了一个10或22uH 的较大电感器)。  考虑到更大的功率输出、我们是否需要考虑更多的布局/热注意事项?  (14/15V、400mA)。 我们目前将布局基于 LMR62014演示板 :https://www.ti.com/lit/ug/snva500b/snva500b.pdf

    您建议我们执行哪些类型的测试来 确保我们的设计(原理图和 PCB 布局)不会因 PCB 布局/热问题或我们为负载提供的电流和电压而接近故障状态?

    关于800mA 应用、TI 库存中未提供 LM5158、其成本高于我们目前的考虑。 如果我们的输出电压固定为14V 而不是15、我想知道我们是否可以使用 下面列出的任何 IC?

    这些 IC 没有适用于我们的应用的任何数据、14V 输出电压和800mA 输出电流

     https://www.ti.com/product/LM2623-Q1

    .https://www.ti.com/product/LM2623

    https://www.ti.com/product/LM2621

     https://www.ti.com/product/LM2731

     

    谢谢、

    Deniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Deniel:

    如果您遵循 产品说明书中演示板和布局提示的用户指南、我认为没有热问题。 请记住 SW-D1-Cout-GND 引脚的最小环路面积和 SW 节点面积。 在这种情况下、350mA-400mA 可以正常工作。 另请使用宽线路来降低电源线路上的电阻、例如输入电压和输出电压

    只需确保电感器峰值电流在电流限制范围内即可。 布局将影响芯片的性能、例如纹波。

    我认为这些芯片在14V 时不能输出800mA、LM2621可能可以输出500~mA、但800mA 将达到所有这些芯片的电流限制。