This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:高静态电流

Guru**** 2767375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064607/tps25947-high-quiescent-current

器件型号:TPS25947
主题中讨论的其他器件:TPS25940

您好!

我正在考虑我们公司正在设计的产品的此器件型号-我们遇到的问题是、根据电池保护 IC 标准、静态电流似乎非常高(我知道这不是专门设计为电池保护 IC) 您能解释一下为什么这个电流很高(大约420uA),如果有降低电流的方法吗? 我确定我缺少一些重要的东西、但请您向我解释一下、我将不胜感激。  

谢谢、

Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    我们无法控制静态电流。 这是因为内部电路、我不能对内部设计做太多评论、因为它是机密的。 在您的应用中、静态电流有多大的好处?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    150uA 或更低的静态电流是可以的。

    我们需要一个具有反极性/反向电流/短路/过流保护(3A 连续切断)的芯片 输入电压范围为3 - 20V -我一直在努力在 TI 产品系列中寻找一种替代方案-您是否能够提出建议?

    谢谢、

    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    TPS25940是具有上述特性和最低 IQ 的最佳器件。 应用是什么?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    我们希望将芯片集成到主电池外壳系统中、以便保护电池组免受反向电流、短路和系统连接的负载的影响、免受反极性和过流的影响。

    我还找不到任何与 TPS25940类似的东西。

    谢谢、

    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Karl。 您能否告诉我们、稳态静态电流为何 是一个主要问题、因为通常情况下、它是关断 IQ、这很重要?  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    根据我们的了解、从我们的测试中可以看到、当连接电压时、无论是否有电流、芯片持续使用大约400uA 的电流、因此在一个月的时间内、电流消耗大约为270mA、这太大了。 这是正确的、还是有办法在关断模式下有效地运行芯片? 如果可能、它会改变一切。

    谢谢、

    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    您是否在 EN 引脚上的电压低于0.74V 时进行了测试? 当通过 EN 引脚禁用器件时,Iq 在70uA 范围内。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    如果我们能够进入关断模式、主要保护特性是否仍然有效-反极性、反向电流阻断、短路等?

    此致、

    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    关断模式意味着器件将关闭并禁用、因此没有从 IN 到 OUT 的路径。 您只想在无负载时进入关断模式? 您担心启用设备时400uA 的电流?

    此致

    Kunal Goel