This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:PSpice 仿真

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063682/tps1663-pspice-simulation

器件型号:TPS1663

您好!

我正在为 TPS16630进行 PSPICE 仿真、但我对自动重试有疑问。

我的问题是、它将自动重试多少次、何时会中断?

此致、

Syukri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Syukri、

    在 自动重试模式下、器件 会在每 隔648ms 后连续重试  

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回复。

    我的仿真输出仅重试一次、之后保持输出。

    这是正确的行为吗?

    它是否会在某个时间后停止输出?

    我的模式是连接到 GND。

    谢谢。

    此致、

    Syukri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Syukri、

    您能否尝试连接的型号。   


    e2e.ti.com/.../TPS16630.zip

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的仿真模型。

    我已经对其进行测试并提出如下问题。

    我的电流限制设置为4.2A。

    因此、我的测试会改变负载以查看行为。

    根据结果:-

    当 Rload = 5.5欧姆时、假设电子保险丝应在1.25s 左右断开并重试。

    但仍继续输出、除非 FLT 将切换。

    您知道原因吗?

    与 Rload = 4欧姆时相比、电子保险丝将断开并自动重试。

    这是我的原理图。

    此致、

    Syukri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Syukri、

    让我检查一下、几天后再回来。

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Syukri、

    我已经在我的末尾进行了验证 在电流限制模式下、器件应以162ms 的最大超时周期关闭。

    如果在限流模式下启动、模型中似乎存在微小的毛刺脉冲。 感谢您将此事告知我们。 我们需要一段时间来重新设计该模型。 同时、您能 告诉我您是否对器件功能有任何其他问题。

    此致、 Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Syukri、

    你还有其他问题吗?

    我们 已提交模型修订申请。  

    此致、 Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    到目前为止 、我没有其他问题。

    将等待新的模型修订。

    谢谢。

    此致、

    Syukri