This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:对于 TL431稳定运行、是否有 CZ 和 Rz 值的任何范围限制?

Guru**** 2814695 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064341/tl431-are-there-any-range-limit-of-cz-and-rz-value-for-tl431-stable-operation

器件型号:TL431

大家好、

我的一位客户正在使用 TL431AIDBZ 设计反激式电源。

它们将使用与所附原理图相似的电路。

他们现在有以下问题。

请问您能给我回复一下吗?

问:这是有关 TL431 稳定性而非反激式电源稳定性的问题。

   此外、它还与阴极和 REF 端子之间连接的 CZ 和 Rz 相关、如所附的原理图所示。

  对于 TL431稳定运行、是否有 CZ 和 Rz 值的范围限制?    

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

e2e.ti.com/.../7723.Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    这两个组件的值取决于反激式系统的设计;因此、反激式产品团队可能能够为您提供所需的产品。 请参阅以下链接、了解以类似方式使用 TL431且兼容 P2P 的反激式器件及其相应的设计值。 希望这对您有所帮助。

    https://www.ti.com/tool/PMP2187

    https://www.ti.com/lit/pdf/slur196

    最棒的

    扎尔尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zarni、

    非常感谢您的回复。

    我知道 TI 没有任何有关 阴极和 REF 端子之间连接的 CZ 和 Rz 范围的数据、用于实现 TL431自身的稳定运行。

    下面我可以再问几个问题吗?

    问题1. TL431是否具有适用于 TI 的 PSpice 模型?

    问题2. 如果问题1回答是肯定的、是否可以使用 PSpice for TI 上的模型来仿真 CZ 和 Rz 的相位裕度?

    问题3. 如果问题1答案为否、是否有任何方法可以使用 CZ 和 Rz 来仿真相位裕度?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处查看仿真模型和详细信息。 谢谢你。

    TL431数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masoud 和  Zarni、您好!

    非常感谢您的支持。

    我将在该页面上查看仿真。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。