主题中讨论的其他器件: CSD19536、 CSD19536KTT
您好!
由于 LM5069MM-2在市场上不可用、因此计划使用 LM5069MM-1。 我可以通过任何方式在 LM5069MM-1中使用外部组件实现 LM5069MM-2的重试功能吗?
谢谢、
Shyam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
由于 LM5069MM-2在市场上不可用、因此计划使用 LM5069MM-1。 我可以通过任何方式在 LM5069MM-1中使用外部组件实现 LM5069MM-2的重试功能吗?
谢谢、
Shyam
您好、Rakesh、
下面是我们的系统设计的原理:

从这里可以转到:

从此处通过以下连接器转到另一个称为机器人控制板的板:

在机器人控制板上、48V 输入:

然后转至:

然后转至机器人控制器 :https://www.roboteq.com/products/products-brushless-dc-motor-controllers/sbl1360-277-detail
48V_VMOT_Roboteq 上还有一个 Regen 电路、即:

连接到 CN8的 REGEN 电阻为:ARG400C 10R J
现在、问题是、我们在单元中执行一项称为归零的操作、 这意味着有一个 BLDC 电机(该电机由上述机器人控制器驱动)、该电机拉动存储单元并以室内天花板将其关闭(您可以访问我们的网站 bumblebeespaces.com 了解其工作原理)。 为了确保存储单元与天花板齐平、我们强制其推入天花板、直到达到电流限制、机器人单元检测到此电流限制并决定该单元是否驻留在天花板上。
问题是、当48V_VMOT_Roboteq 打开时、LM5069的行为正常。 当存储单元升起时、当它撞到天花板并继续将自身推到天花板上时、FET 会熔断。 我们从测试中获得了一些捕获:





当存储单元达到上限时、电流尖峰为~10A、即 FET 出现故障时:

如下所示、当48V_VMOT_Roboteq 由于浪涌而开启时、器件会承受~22A 的电流尖峰:

因此、不确定为什么当存储单元达到上限时、~10A 的电流尖峰会导致 FET 停止工作。 当 FET 发生故障时、漏极和源极显示电阻极低~100R。

我是否应该像下面那样隔离 GND 并添加 D2和 R6?:

我们已经尝试了多个 FET:
此外、由于市场上 FET 的可用性极低且具有良好的 SOA、因此不确定如何继续。 下面的工作是我们目前正在做的工作、现在的工作是:

此外、由于市场上没有 LM5069MM-1、因此计划使用 LM5069MM-1而不是 LM5069MM-2。
以下是我们试用过的 FET 的计算器:
e2e.ti.com/.../LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C_5F00_CSD19532_5F00_20220101.xlsx
您好、Rakesh、
这是计算器。
LM5069能否 并行驱动 BSC0302LSATMA1的3个?
Shyam、您好!
LM5069 可以 并行驱动 BSC0302LSATMA1的3个、但 BSC0302LSATMA1 不够强大。
您需要在设计表中的最大工作电压下输入 SOA 数据。 我随附了更新后的工作表。

此致、
Rakesh
您好、Rakesh、
您能否检查随附的计算器是否正常工作? 我计划使用 SQJQ410EL-T1_GE3的3倍 。 LM5069MM-2是否能够支持3个 SQJQ410EL-T1_GE3?