This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3846:如何避免半桥转换器失衡

Guru**** 2782105 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28251, UC3846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065048/uc3846-how-to-avoid-unbalance-in-half-bridge-converter

器件型号:UC3846
主题中讨论的其他器件:UCC28251

尊敬的所有人:

请确认半桥转换器的 PWM 控制、以处理高达1000W 的功率。

应用是电动汽车电池充电器、主要是锂离子电池。

建议使用 UC3846N 还是 UCC28251?

请解释/提供支持文档。

此致、

Bhima Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhima、

    您能否提供详细规格?

    BR

    徐杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jerry:

    请按如下方式查找规格:

    输入电压:170V AC 至280VAC、50+/- 5Hz、

    输出:54.6V DC @15A

    应用:为锂离子电池充电的电动汽车充电器。

    调节:+/-1%。

    拓扑:半桥(注意:我们尚未在输入侧使用 PFC、LC 滤波器连接到半桥后的原始直流总线)

    我们的主要问题:当负载(电阻负载)在输出侧进行连接和断开时、半桥 MOSFET 会中间发生故障、导通/关断时间大约为1秒、这是借助输出直流正路径中的 MCB 实现的。

    此致、

    Bhima Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bhima、

    UC3846可支持40V 的最大输入电压。 UCC28251适用于36V-75V。 您的输入电压过高。

    BR

    徐杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jerry:

    提供的规格适用于交流/直流转换器(半桥拓扑)单元。 我们将为 UC3846N 提供+15V 电压。

    此致、

    Bhima Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhima、

    那么、您希望使用 半桥拓扑将交流电转换为直流电吗?

    BR

    徐杰瑞