This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84624:烘烤条件

Guru**** 2385530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065014/tpsm84624-baking-condition

器件型号:TPSM84624

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

我需要将 TPSM84624MOLR 的烘烤条件
对于 MSL3产品、我可以参考数据表中记录的厚度"5.4mm "吗?
或者需要去除"多层 PCB 层压板"的厚度。
在后一种情况下、您能告诉我"多层 PCB 层压板"的厚度吗?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    我们的美国团队将在假期后回复您。 为方便起见、请感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    很抱歉耽误你的时间。

    我们将在2022年4月1日星期二之前回复您。

    同时、请查看以下可能有用的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/snoa550h/snoa550h.pdf?ts=1640662645466&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dbaking%2526nr%253D940

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Yitzhak Bolurian

    非常感谢您和 Miranda Gu 的善意回复。

    在发布此问题之前、我先阅读此应用报告。
    我需要在本应用报告的表5中查看 TPSM84624MOLR 的烘烤条件。
    但我不知道如何确定 TPSM84624MOLR 的厚度。
    是否需要对这种厚度的"多层 PCB 层压板"进行计数?
    如果需要、您能告诉我"多层 PCB 层压板"的厚度吗?

    期待您在假期后的回答。


    非常感谢。

    此致、
    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的提问。  Yitzhak 将在新年假期后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    新年快乐!

    根据应用手册和 JEDEC 标准、最保守的方法是使用模块高度(5.4mm)来选择相关的烘烤参数。 根据“注释3”,由于该特定器件的高度大于4.5mm,因此烘烤参数应参考 J-STD-033。

    注3:如果需要厚度大于4.5 mm 的封装衬底、请参阅 J-STD-033的附录 B。

    但是 ,JEDEC 烘烤时间假定采用全模制封装。

    由于 TPSM84624是开放式框架、因此烘烤时间(根据 JEDEC 标准)可能会有点过长、因为不存在会吸收环境水分的模压混合物。

     因此、假设总厚度在2mm 到4.5mm 之间、我建议您遵循应用手册中的表5。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Yitzhak Bolurian