This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:BQEVM MSP430

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065265/bq79600evm-bqevms-msp430

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

我一直在尝试使用 MSP430与 BQ EVM 进行通信。

 

现在、我已经了解 USB2ANY 连接器是最佳连接点。 我尝试了其他不同的连接方式(与 BQ79600 EVM 上的 Hercules Launchpad 使用的引脚相同)。 这里可能发生了一些错误。

 

在将 MSP430连接到 BQ79600 EVM 时、我能够成功唤醒 BQ79600器件、DVDD LED 亮起、指示 BQ 器件进入工作模式。 连接了从 BQ79600 EVM J15连接器发出的信号。 此唤醒信号未激活 BQ79616 EVM。

 

然后、我检查 USB2ANY 是否可以直接与 BQ79616 EVM 通信。 我没有得到回复。 我有两个 BQ79616 EVM。 它们都没有响应。 我已确保使用 BQ79616 EVM、但过去的试验中没有使用过该 EVM 直接连接到 MSP430。 将 MSP430连接到 BQ79616EVM 的上一次尝试未成功。 在这里、我也尝试了 FTDI 连接器。

 

BQ79600 EVM 之间的 VIF 接口上是否可能出现浪涌并导致 BQ79616 EVM 发生损坏?

 

请参阅随附的原理图、其中显示了 VIF 信号的入口点。 要在 BQ79616 EVM 用户指南上使用板载扼流圈、建议取消对电阻器 R69、R79、R72和 R74的配置(EVM 用户指南第16页)。 也许应该是 R69、R79、R68、R78? 用户指南还建议在 EVM 上安装变压器。 我怀疑除了 BQ79616芯片外、二极管 D2和 D5可能还需要更换(如果不组装变压器)。

 

使用 BQ79600 EVM 时遇到的另一个问题是将12V 电源适配器连接到 TP。 此测试点没有电容或稳压器、随后有火花、发出烧焦的气味。 两个 BQ79600 EVM 中的一个不再响应。

 

感谢您的指导。 如果我们可以对 EVM 进行返工并使其正常工作、这将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priya、

    很抱歉耽误你的回答。 团队外出度假。

    请确认 BQ79616电路板未修改。  如果是、则很可能是 BQ79616 EVM 已损坏。 我怀疑在这些试验期间连接不当可能会在其中一个通信引脚上施加高电压或负电压。 如果此路径损坏、器件将不再响应唤醒命令。 我建议更换 EVM -是的、可能可以更换芯片和 ESD 二极管、但如果损坏更多的组件、则很难进行调试。 在新 EVM 上、请验证 BQ79616 EVM 在 USB2ANY 连接和 GUI 下是否能够正常工作、然后再尝试其他设置。

    如果您对 BQ79616 EVM 进行了更改、则可以在 不组装变压器的情况下移除 R72和 R74。 在这种情况下、器件将不再从级联中的低位接收 VIF 通信(在本例中为 BQ79600)。 我建议现在使用电容隔离(无扼流圈)进行测试、我们可以在解决通信问题后查看电容隔离和扼流圈隔离或变压器隔离的设置和修改。

    与 BQ79600损坏相关、在施加12V 电压时、您可能有错误的跳线配置-它可能仍 设置 为5V。 或者您将电源放置在不正确的测试点上。 或者电源极性反转、这很容易导致损坏。