This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:TI 器件的详细 MSL 级别

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065158/tps54620-detail-msl-level-of-ti-part

器件型号:TPS54620

大家好、

你好、

MPN#TPS54620RGYR 仅显示在 MSL 2级的数据表中。  如何 了解 MSL LV 2的详细信息? 我们能否根据数据表获取数据?

平方米 DRY PACK =需要 LVL 2
M2A 干包装=需要 LVL 2A
M2AC DRY PACK =需要 LVL 2A 和 CofC
M2AD DRY PACK =需要 LVL 2A、ESD 和 CofC
M2AE DRY PACK = 需要 LVL 2A 和 ESD
M2AF DRY PACK =需要 LVL 2A 和 LF
M2AG DRY PACK =需要 LVL 2A、CofC 和 LF
M2AH 干包装=LVL 2A、ESD、CofC 和 LF 要求
M2AJ DRY PACK =需要 LVL 2A、ESD 和 LF
M2AK DRY PACK =需要 LVL 2A 和 RoHS
M2AL DRY PACK =需要 LVL 2A、CofC 和 RoHS
M2AM DRY PACK =需要 LVL 2A、ESD 和 RoHS
M2AN DRY PACK = LVL 2A、ESD、CofC 和 RoHS、Rq
M2AO 干包装= LVL 2A、需要 RoHS 和 UL
M2C DRY PACK =需要 LVL 2和 CofC
M2D DRY PACK =需要 LVL 2、ESD 和 CofC
M2E DRY PACK =需要 LVL 2和 ESD  
M2F DRY PACK =需要 LVL 2和 LF
M2G DRY PACK =需要 LVL 2、CofC 和 LF
M2H DRY PACK =LVL 2 & ESD & CofC & LF 申请
M2J DRY PACK =需要 LVL 2、ESD 和 LF
M2K DRY PACK =需要 LVL 2和 RoHS
M2L DRY PACK =需要 LVL 2、CofC 和 RoHS
M2M DRY PACK = LVL 2、需要 ESD 和 RoHS
M2N DRY PACK = LVL 2、ESD、CofC 和 RoHS 要求
干包装= LVL 2、需要 RoHS 和 UL

寻求您的支持检查并建议 定义 MSL 级别详细信息的方法。

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dai:

    请参阅本文档 https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    感谢您的反馈。

    MSL 级别的详细信息。 正如您所知、MSL 内部有多种类型。 示例:M2M (DRY PACK =LVL 2、需要 ESD 和 RoHS)、M2E (DRY PACK =LVL 2和 ESD 需要)

    我想知道如何定义 MSL 级别(M2xx、M 或 E)的后缀。 您可以滚动查看上方的详细信息。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dai van Nguyen:

    假期结束后、我们的美国团队将向您提供反馈。 谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我们不会在 MSL 等级中使用任何后缀。 您所指的 JEDEC 标准中建议使用此后缀的标准是什么?

    此致、

    Gerold