This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50 SMBus CAN#39;t ACCESS 器件

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065520/bq40z50-bq40z50-smbus-can-t-access-device

器件型号:BQ40Z50

我的目标器件是 BQ40Z50。 BQ40Z50硬件设计存在问题。
我设计了一个最小的系统板、其中包含一个 QFN 插座。 我 不希望 器件应用、例如我不需要电池管理。
只需通过 SMBus 对闪存进行编程即可。  
但我目前无法通过我们板上的 SMBus 访问器件。
您能帮助确认硬件设计吗?
附件是我们的原理图。 是否需要改进硬件?
感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuxuan、

    bq40z50应用作监测计。 它不能用于其他目的。 EVM 是最佳指南。 我建议您使用 EVM 作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    我们仅用于通过 SMBus 对 IC 进行编程、不使用其他函数。

    并且需要在 使用 SMBus 时设计最简化的硬件。

    您能帮助确认硬件设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuxuan、

    您将需要添加 EVM 或参考设计中所示的其他组件。 您可以自行卸下组件。