This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:循环后容量变化较大

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065695/bq4050-large-variation-in-capacity-after-cycling

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

使用 BQ4050时、FCC 容量和设计容量差别很大、设计容量为5000mAh、而4050周期容量为4384mAh。 客户想知道导致这种情况的原因。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    不同批次的电池制造商的容量规格是多少?

    我们将需要充电/放电日志文件来分析电池容量是否过低或设置是否不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="4931" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1065695/bq4050-large-varial-incapacity-after cycycycycycycycing/3942839#3942839"]不同批次的电池制造商的容量规格是什么?

    电池容量为2500maAh、是一个4S2P 电池组。

    [引用 userid="4931" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1065695/bq4050-large-varia-capacity-after 循环/3942839#3942839"]我们将需要充电/放电日志文件来分析电池容量是否较低或设置是否不正确。

    由于某些原因、他们无法提供日志文件、但 他们使用日志文件制作了以下充电和放电图:

    充电阶段的截止电压为16.8V、大约16V SOC 的充电已达到100%、但可以继续充电至16.8V、放电阶段11V 截止电压、大约13.5V 至7%、并且可以继续放电 SOC、不再下降)。 最终的设计容量为5000mAh、而 FCC 仅为4400左右、但 bqstudio 接口中的放电电容约为5050mAh:

    请告诉我这是否有帮助。 谢谢。

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    电池参数必须与实际终止条件匹配。 设置适当的锥形值、以在充电期间获得正确的 SOC。 我认为放电不匹配可能是因为电池充电量超过100%、电量监测计未对其进行跟踪。