This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:原理图审阅、发生了小火灾

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063914/bq24616-schematics-review-had-a-small-fire

器件型号:BQ24616

您好!
电池充电器设置有问题、其中一个装置发生火灾。
这是一批25个、我们即将生产1000个、因此我将详细介绍这一点。

当事件发生时、充电器至少打开30分钟、并使用18V 电源提供的满电流进行充电。
我无法准确地指出失败的地方、但它看起来像 Q35。

我已将原理图附在 PDF 中、如果您将鼠标悬停在器件上、则会看到制造商器件型号和其他详细信息。

任何输入都将被赞赏、这需要是坚如磐石的、它位于密封金属管中、带有26节锂电池。
我认为问题可能是热问题。



e2e.ti.com/.../pjer100_5F00_pcb146_5F00_jseis_5F00_4ch_5F00_daq_5F005F00_bms.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来不错。 您使用的电源的电流限制是多少?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    从12V 电源(而非18V)充电的单元
    电源从 PC 上敲入、额定功率为800W、这些器件中最多并行5个

    我不知道我的客户是如何使用 ATX PSU 的,但即使在单个12V 输出上,它也可能可以提供超过20A 的电源
    我们的器件具有2.75A 输入电流限制和5.27A 充电电流限制。 当装置发生故障时、它可能处于输入电流受限状态。

    Lorand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorand:

    您能否确认您的意思:"这些装置中最多有5个并联?"

    我们需要确认电源可以按照其连接方式处理2.75A 的输入电流限制。 例如、如果仅在12V 时的额定电流为2A、则电源电压可能会崩溃、因为电源尝试为充电器提供所需的电源。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:
    客户刚才确认了这一点、电源额定值为54A-s、电压为12V。
    客户还表示、他通常同时最多对其中的7个节点(每个节点都有自己的2、75A 限制)进行收费、而不会出现任何问题。
    发生火灾时、只有5个节点连接到电源。

    在电池侧、2S 配置中有13x 18650并联电芯(总共26节)、每节~3400mAh。

    此致、

    Lorand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorand:

    您可以确认当前评级吗? 我对 单元"a-s"的含义感到困惑。

    这种现象是否可重复?  发生这种情况时、电池的充电电压是多少? 发生这种情况时、您是否有任何观察结果(您说过、"装置发生故障时、可能处于输入电流受限状态。")?

    谢谢、

    Mike Emanuel