This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC2895-Q1功能检查

Guru**** 2517720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064051/ucc28951-q1-ucc2895-q1-function-check

器件型号:UCC28951-Q1

目前输出使用带 28951控制器的倍流器、SR 控制功能、可在 SR MOSFET 导通后立即将其烧坏。
我想问您是否可以帮助我进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡森

    您能否共享初级侧和次级侧的原理图?

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我想将原理图发送给您。 能否提供电子邮件地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    PSFB 的初级侧变压器电流会产生一个振铃、有助于建议对可能会有所改进的参数进行调整?

    变压器电流 显示为 CH2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson、

    谐振环是 由电感 LS + LLK 和变压器绕组中杂散电容之间的谐振振铃引起的、否则会导致整流器上出现高振幅电压尖峰。

    我建议您在您的应用中添加下面电路中所示的 D2和 D9。 二极管 D2和 D9的用途是将变压器初级绕组钳位在 VIN 或 GND 上、从而防止此类谐振环。  

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们尝试增大 D2和 D9、次级侧的峰值二极管电压减小、但初级变压器电流的谐振电流似乎没有变化。

    我们观察到、当开关被切换且电流转换时、电流发生振荡。

    你有什么想法吗? 可以帮助我们解决这个问题。

    许嘉森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    你过得怎么样?  

    钳位二极管是否限制在后臂或 前臂上?

    后臂在关闭时将具有负电流。

    如下所示

    CH2: 后臂电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡森

    是的、钳位二极管连接到后臂。  

    这件事是否发生在台湾? 我认为需要回顾一下布局。 您能向我@ yunsheng-qu@ti.com 分享布局和原理图 吗?

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    云生

    当我在测量开关电流后添加钳位二极管时。  我们在导通期间看到电流斜率在相反的方向,它是正确的吗?

    CH2是开关电流(在前臂 或后臂上的位置相同)

     

    2. 我们调整了次级侧 SR MOSFET 缓冲 电路配置以消除振荡、但仍有一个无法消除的大峰值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng

     您可以打开布局发送焊盘布局吗?

    许嘉森