This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:电芯电压和温度传感器读数错误

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062984/bq78350-r1-wrong-cell-voltage-and-temperature-sensor-readings

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQSTUDIOEV2400

您好!  

我一直在使用 BQ78350-R1电量监测计和 BQ76940 电池监控器设计电池组。 该电池组具有10S4P 电池配置。  

电池完全放电后、系统进入运输模式、当插入充电器时、电池组将不接受充电、我在 bqstudio 上获得以下状态。  

PS:读数是使用 EV2400进行的:

 

电池电压5至10为47mv、而使用万用表进行测量时、电池电压几乎与电池1至4相同、这有什么原因? 此外、温度传感器 TS2和 TS3报告的温度为222°C、而在测量 热敏电阻上的电阻并将其与另一个工作组上的其他热敏电阻进行比较时、我们得到的电阻值相同。

以前是否有人遇到过此问题?  

是电量监测计问题还是 BQ76940问题?  我如何调试它?  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aymen:

    最好在 Enabled PF B 数据闪存寄存器中启用 AFE_XRDY PF。 这可能是 BQ76940上 AFE_XREADY 故障的结果、但需要在 BQ78350-R1上设置该位才能在 BQStudio 中检测和报告该位。  

    如果这确实是 BE 问题、下面是一些有关调试 XREADY 故障的说明:

    DEVICE_XREADY 调试

    当器件内部的8个电池组之间的5个通信在1秒间隔内损坏时、XREADY 将触发。  在这种情况下、器件认为报告的结果不可靠、并关闭 FET 输出。 一些常见原因:

    上层组上的电源缺失、例如压降导致组复位

    2.电源连接断开或缺失

    3、CAPn 电容短路

    4.由于缺少下拉电阻器、TSN 在启动时捕获了电压

    5、TSN 下拉至低于其基准(绝对最大值违规、或 TSN 低于基准值低于建议的最小值0将开始影响 CAPn 调节电压)

    电源引脚上有大噪声

    7.一些客户报告说 XREADY 在高场强环境中、不知道入口是通过电源引脚或 TSN 连接到远程热敏电阻还是其他。  滤波和屏蔽是预期的解决方案。

    当 TS2或 TS3被允许悬空时、引脚上被捕获的电压会阻止上部组再次启动、从而导致 XREADY。  当电压泄放时、组将开始、并且 XREADY 可被清除。  当电路板设置了热敏电阻连接器、但 TS 上使用电容来稳定电压时、这一点会更加明显。  电容将保持更长的电压。  如果在启动前有噪声耦合到悬空 TS2或 TS3引脚、则会产生类似但不同的效果。  上组可能会唤醒、器件将在启动后显示 XREADY、但可以将其清除。 此部件应始终通过 TS 引脚上的下拉电阻器运行至适当的基准。

    如果仅底部组是受电压、则不会读取电压。

    如果底部和中间组是受电组、则从底部读取电压

    如果底部、中间和顶部组通电、则应读取所有电压

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    我们在观察到 AFE_XRDY 后一直在调试此问题。 我们在 TS1上看到了大约50ms 的1.5V 脉冲、这足以将 AFE 从关断状态唤醒、但我们仍然看到同样的问题。 我只想补充一点、我们仅在电池完全放电且电池电压达到2.6-2.7V 或以下时才观察到这个问题。 我想知道这是否是有关该问题可能发生原因的有用信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aymen、

    大多数团队现在都在度假 、明年初将回来。 响应会有一些延迟。

    很抱歉让我们等了一会。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aymen:

    我之前发送的列表显示了 AFE_XRDY 故障的可能原因。 您是否能够验证列表上的项目? 如果您可以共享原理图、我可以帮助检查是否有任何东西可以解释您看到此故障发生的原因。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    我们已检查该列表、发现问题出在 TS2和 TS3上的电容器、我们现在已解决了该问题。 感谢你的帮助。