主题中讨论的其他器件:BQ76940、 BQSTUDIO、 EV2400
您好!
我一直在使用 BQ78350-R1电量监测计和 BQ76940 电池监控器设计电池组。 该电池组具有10S4P 电池配置。
电池完全放电后、系统进入运输模式、当插入充电器时、电池组将不接受充电、我在 bqstudio 上获得以下状态。
PS:读数是使用 EV2400进行的:
电池电压5至10为47mv、而使用万用表进行测量时、电池电压几乎与电池1至4相同、这有什么原因? 此外、温度传感器 TS2和 TS3报告的温度为222°C、而在测量 热敏电阻上的电阻并将其与另一个工作组上的其他热敏电阻进行比较时、我们得到的电阻值相同。
以前是否有人遇到过此问题?
是电量监测计问题还是 BQ76940问题? 我如何调试它?
谢谢你