您好!
我们有一个使用 LM3481作为 SEPIC 的设计、可通过 电池提供12V@4A 输入。
我们希望使用电子负载测量电源效率、以便从输出中消耗电流。 但是、输出电流变得非常不稳定、以至于当加载器达到2.8A 时系统关闭...
我们已尝试通过将 RC = R98替换为2.18k 并添加另一个22nF 电容 CC2来改善补偿、该电容 CC2将 COMP 引脚直接连接到 GND。
但这个小实验没有太大帮助..
如果您有任何解决此问题的想法、请告诉我。
谢谢!
Steven
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们有一个使用 LM3481作为 SEPIC 的设计、可通过 电池提供12V@4A 输入。
我们希望使用电子负载测量电源效率、以便从输出中消耗电流。 但是、输出电流变得非常不稳定、以至于当加载器达到2.8A 时系统关闭...
我们已尝试通过将 RC = R98替换为2.18k 并添加另一个22nF 电容 CC2来改善补偿、该电容 CC2将 COMP 引脚直接连接到 GND。
但这个小实验没有太大帮助..
如果您有任何解决此问题的想法、请告诉我。
谢谢!
Steven
您好 Steven、
很遗憾听到您遇到问题、感谢您在设计中使用 LM3481。 您提供的原理图可能略显中等。 您能否在随附的应用手册 https://www.ti.com/lit/ug/snvu628/snvu628.pdf?ts=1639600876631&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F?中以图6.1所示的格式重新绘制原理图
其次、您能否告诉我您的输入电源是否受限?
谢谢、
Richard
您好 Steven、
感谢您重新绘制原理图。 一般而言、它看起来更干净。
我询问电源电流限制的原因是、我想检查您是否为2.8A 提供了足够的输入电流。 您能否确认您已允许足够的输入电流?
其次、您能告诉我 R99_P 和 R99_N 跳线的用途吗? 有关 R99、R97、C50的原理图区域非常凌乱。 对于电流感测网络、Q26与 R99串联至 GND。 然后、R97和 C50形成低通滤波器、以便 Isen 引脚接收更清晰的电流信号。 我担心连接看起来不正确。 是否可以确认上述连接?
谢谢、
Richard
您好 Richard、
感谢您回来。
我们在以下情况下运行了更多测试:
1.使用直流电源作为电源。 将其最大输出电压和电流分别设置为12V 和10A。
与使用电池的情况类似、系统在达到4A 之前关闭。
2.使用电池并设置电子负载以请求10%至90%的脉冲电流占空比(DC)。
IpeakMax 是指无需关断即可向 SEPIC 请求的最大峰值电流。
| 占空比 | IpeakMax |
|---|---|
| 10% | 6.9A |
| 20% | 4.3A |
| 30% | 3.6A |
| 40% | 3.3A |
| 50% | 3A |
| 60% | 2.7A |
| 70% | 2.5A |
| 80% | 2.6A |
| 90% | 2.8A |
此外、我们发现在该测试中 Q26有可能会损坏。
请告诉我您认为我们的电流感应网络中存在某种错误的原因。
电阻 器 R99_P 和 R99_N 为开尔文电流感应电阻器、可降低极低值电阻器的测量误差。
此外、电流感测网络来自 LM3481用户指南、文档名称: LM3481 SEPIC 评估板- AN2094。
如您所见、RSEN = R97 = 1k 并不完全相同(在评估板中、R1 = 100 Ω)。
我们确实用100欧姆替代了 R97、但它也没有太大帮助。
您可以在以下位置找到原理图。
谢谢、
Steven