This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424:GATE:输出电压和电流,调整它?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064682/lm3424-gate-output-voltage-and-current-adjust-it

器件型号:LM3424

您好 TI 团队:

  我想知道 LM3434 主栅极驱动输出 ,我可以调节它吗?

现在测试 VGATE 始终为6V。是否可以改进。我该怎么办?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    栅极驱动由 VCC 生成、典型值为6.9V。  范围可以是6.3V 至7.35V。  拉电流高电平的驱动阻抗为2欧姆、最大为6欧姆。  低电平、灌电流的驱动阻抗为1.3欧姆、最大为4.5欧姆。  为了计算 MOSFET 的导通和关断时间、使用了 MOSFET 在工作电流和电压下的 Vgs 曲线。  除非需要更少的驱动器、否则无法对其进行调整。  这是通过添加串联栅极电阻器来实现的。  如果需要提高驱动能力、可以添加外部驱动器。

    您尝试驱动什么?您为何关注栅极驱动?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的帮助,

    我想改变更多功率 MOS、不确定是否可以驱动、所以我想可以提高电压。

    我理解这。谢谢。

    此致