This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS254900-Q1:IMON 引脚上的电阻器

Guru**** 1456490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065549/tps254900-q1-resistor-on-imon-pin

器件型号:TPS254900-Q1

您好、专家、

我可以更改 IMON 引脚和 GND 之间的电阻值吗? 我在2.55kΩ 表中看到分辨率全部为1 μ A。

BR、  

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    很快就会回复您。

    Kuno。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 电子

    我们建议使用数据表中的典型电阻器2.55kOhm。  kΩ 数据表上的所有数据均基于 R (IMON)= 2.55k Ω。

    如果您必须更改 R (IMON)、也应该可以。 有关 IMON 上的电阻值和相关电压、请参阅以下信息:

    建华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jihua、

    感谢您的回复! 在上表中、为什么2.5V 是特殊的? 根据参数、Vimon max 为337uA * 2.25K=0.86V。 这是否意味 着 Vimon 应低于2.5V? 谢谢!

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    这是我们的测试条件。 为了确保精度、最好确保 Vimon 小于2.5V。  

    建华