This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14202:LMZ14202

Guru**** 1396440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064439/lmz14202-lmz14202

器件型号:LMZ14202

大家好、

我已经使用 PSpice for TI 对这个 SIMPLE SWITCHER 进行了仿真。 根据其数据表中的状态、可以使用公式计算开关频率。  

无论如何、通过使用一个针对 Ron 的特定值、计算出的频率大约为400kHz。

仿真完成后、我执行 FFT 来提取波形中的频率。  主要 频率约为650kHz。 我尝试更改 Ron、但仍然没有更改频率。

我只需要知道,该 SPICE 模型 是否非常精确,可以模拟实际的开关频率? 因为我将 会使使用 精确模型测试传导 EMI 行为的电路变得复杂。  

附加的图像显示了这一点。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malek:

    Vout=3.3V 吗? 对于400kHz 频率、Ron 应为63.5K。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andy。

    附加了输出电压波形。 介于3.2852 ~ 3.2876V 之间。 您所需的所有信息都包含在图像中。

    该电路由 TI WEBENCH 建议。

    根据 其数据表、开关频率为:

    Fsw = 3.3/(1.3*10^(-10)* 54.9k)= 462.4 kHz。 但 FFT 给出的开关频率约为630kHz。 下图显示了使用时间轴的情况。

    我正在使用 FFT、但只是为了直接给出波形中的内容频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malek:

    您可以共享您的项目吗? 请根据 (+)[常见问题解答] PSPICE-FOR-TI:如何共享用于 TI 项目的 PSpice? -仿真、硬件和系统设计工具论坛-仿真、硬件和系统设计工具- TI E2E 支持论坛

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JZ Zhu、您好!

    希望你可以。  

    文件已附加。

    e2e.ti.com/.../lmz14202_5F00_r0_2D00_2021_2D00_12_2D00_26T05_2D00_59.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malek:

    谢谢。 我们将对此进行回顾。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hattab:

    您可以将 Ron 更改为85K、并检查 I (V1:VIN)波形、以便读取频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是如何获得该值的?  

    我需要理解这一点。

    因为我有一个板、我想将仿真结果与频谱分析仪结果进行匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malek:

    根据 SPICE 模型,TON=1.4745*1.3*10^-10*Ron/Vin,您可以在 SPICE 模式下读出。 数据表要求硅片 Ton 为1.3*10^-10*Ron/Vin,这是实际结果。 因此、它的比率为1.4745。  

    我不知道模型中为什么有比率、如果  仿真频率与电路板匹配、FFT 分析就会接近。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你是对的。

    将弄清为什么在 SPICE 模型中使用该系数。

    非常感谢 Daniel。 您会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    谢谢、我将结束这个问题。