This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:如果引脚24连接到 VBUS、是否有任何副作用?

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065440/bq25892-if-pin-24-connected-to-vbus-will-there-be-any-side-effects

器件型号:BQ25892
主题中讨论的其他器件: BQ25890

先生,您好:

我们使用的是 BQ25892、有一个问题。

如果引脚24连接到 VBUS、是否有任何副作用?

请告诉我们您的建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    DSEL 是一款开漏器件。  如果没有上拉电阻器、其下拉晶体管可能会拉太多电流并损坏。  不建议在短时间内将 VBUS 连接到 DSEL。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    但在数据表中、BQ25892引脚24为 NC。它不是 DSEL 引脚。

    如果引脚24连接到 VBUS、是否有任何副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    抱歉。 我指的是 BQ25890。  我需要向团队确认892 NC 是否真正未连接或只是 DSEL 引脚。  遗憾的是、所有团队都在度假、直到下周。  

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    将引脚24连接到 VBUS 的风险应该很低。

    谢谢、

    宁。