This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51218:由于压降问题、CPU 被禁用

Guru**** 2504235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064732/tps51218-cpu-disabled-due-to-voltage-drop-issue

器件型号:TPS51218

尊敬的支持团队:

这是 FAE Dave 为 ECS 提供支持、也是我的 ODM 台湾客户。

它们将 TPS51218用作第二源、将 RT8237E (P2P)替换为下面显示的原理图。

输出端出现意外的压降、如图所示。

下面的波形显示了 PWRGD、VCCIO_12、高 Mos 门、低 Mos 门。

似乎 PWRGD 先下降、然后其他下降。

请就此问题向我们提供帮助?

谢谢、此致、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我没有看到  PWRGD、VCCIO_12、Hi Mos Gate、Low Mos Gate 的波形。 您可以再次上传吗?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    很抱歉我错过了、谢谢!

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    很奇怪、PGOOD 先下降。 您能否让客户检查+5V_S5是否稳定、因为 PGOOD 已上拉至它?

    我将在明天对它进行一些详细的分析。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的建议。

    波形表示 VCCIO (输出、黄色)、相位(蓝色、PIN8)、PGOOD (粉色、 引脚5)和 VDD (绿色、引脚7)。

    当 PGOOD 下降时、VDD 在这里保持稳定。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    波形似乎没有再次成功上传。

    客户是否可以稳定地重复此问题? 我仍然怀疑其他电路可能会产生一些干扰、例如 EN 信号不稳定。 高侧和低侧 Mos 似乎同时关闭、然后 Vout 下降、这种行为与 OCP、UVP 或 OVP 不同。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    波形与昨天的波形相同。

    我会将建议发送给客户、谢谢!

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    使能波形如下所示。(蓝色波形)

    它看起来没有干扰。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    感谢您的快速响应。 您能否触发 Vout 的下降沿并捕获一些放大的波形? HS/LS 驱动器信号之前的波形不清晰、您可能可以用较小的时间刻度捕获波形。 我只需要相位节点/Vout 波形 、无需单独捕获 HS/LS Vgs 信号。

    关于我之前的问题、您或客户能否在工作台上稳步重复此问题?  在出现意外压降后、稳压器是否正常工作、或者是否仍会出现随机压降? 客户验证中的故障率是多少? 问题会在每个客户电路板上发生、还是仅在一个电路板上发生?

    这些信息将有助于我了解当前的状况。 谢谢。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我已通过邮件将波形发送给您。 您需要黄色和蓝色波形吗?

    它们测量了两块电路板、相位频率在放大波形下降之前发生了变化。

    谢谢,祝你圣诞节快乐!

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我稍后将检查波形。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    关于上一个问题、请在此处查看答复、谢谢。

    客户能否在工作台上稳步重复此问题?

    是的、它能够稳定地重复。

     

    在出现意外压降后、稳压器是否正常工作、或者是否仍会出现随机压降?

    在故障电路板上、VCCIO 上有稳定的压降(+1.0V 至+0.12V)。 通电后、风扇将打开一到两秒钟、然后关闭、主板不通电。  

     

    验证失败率是多少?

    ECS 工厂现场的高故障率。

     

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我不确定是否填充了圆中的零部件。 客户能否展开 R988 (保留 PR61)以查看器件是否可以首先正常工作?

    如果不是、我建议先取消弹出 PC33和 C539、然后查看这是否有帮助。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的建议、以下是客户的回复。

    Unpop PC33、BOM 中的默认填充。

    Unpop C539、我们测试了取消填充 R514无效。

    Unpop R988 (保持 PR61=10欧姆)也无效、我们再次返工1pcs MB、测试失败率目前为3/10。  

    将 PR61从10欧姆更改为0、我们对2pcs 进行返工、这似乎很有效、当然、我们需要对解决方案进行更多的 MB 验证。

    再次感谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    感谢您的反馈。 很高兴知道在客户的基准测试中可以使用解决方案。

    根据反馈、我怀疑这可能与输出电压感应方面的一些干扰有关。 Vout 感测点位于负载的本地输出端口还是输入侧?  客户能否分享 PCB 布局以供我们检查?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我已将布局文件发送给您、感谢您的支持!

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我稍后会检查它。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    在原理图中、我看到 U32和 U33都使用  TPS51218 (RT8237E)器件。  此问题是否仅在1.2V 电源轨上发生? 还是在1.2V 电压轨和0.95V 电压轨上都会发生这种情况?

    根据 PCB 布局、1.2V 电源轨的输出总线迹线远长于0.95V 电源轨、并且在负载附近有一些输入电容器。 我担心输出总线迹线的寄生电感和接近负载的输入电容器可能会形成某种类型的结构、例如第二级 LC 滤波器。 这可能会导致系统不稳定。

    顺便说一下、客户可以先对当前的权变措施解决方案进行一些验证、看看这是否可以满足他们的要求。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    祝你新年快乐!

    这是客户的回复。

    它似乎只发生在 U33的电路中。

    无法修改放置。(它是最接近负载的位置)。

    也许我们可以建议它们修改电容以降低寄生效应?

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    Andrew 将在新年假期后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    是的。 根据我的理解、减小负载侧的输入电容有助于解决该问题。

    谢谢、

    Andrew